Hauptversammlung 2018
Wann und wo findet die Hauptversammlung statt?
Die Hauptversammlung findet am 22. Februar 2018 um 10:00 Uhr im ICM (Internationales Congress Center München), Am Messesee 6, Messegelände, 81829 München, statt.
Wer ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt?
Alle Aktionäre, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich spätestens bis zum Ablauf des 15. Februar 2018 zur Hauptversammlung angemeldet haben, sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Für die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend. Bitte beachten Sie jedoch, dass aus abwicklungstechnischen Gründen vom 16. Februar 2018 bis zum Tag der Hauptversammlung (jeweils einschließlich) ein sog. Umschreibestopp (Technical Record Date) gilt, d.h. keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen werden. Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung aber nicht gesperrt oder blockiert. Aktionäre können daher auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung und ungeachtet des Umschreibestopps weiter frei über ihre Aktien verfügen.
Wann ist der Anmeldeschluss?
Ihre Anmeldung muss uns spätestens am 15. Februar 2018 zugegangen sein. Danach eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Welche Möglichkeiten für eine Anmeldung zur Hauptversammlung kann ich nutzen?
Die Anmeldung kann in Textform
- unter der Anschrift
Infineon Technologies AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München,
unter der Telefax-Nummer
+49 (0)89 30903-74681 oder
unter der E-Mail-Adresse
hv2018@infineon.com
oder elektronisch
- unter der Internet-Adresse
www.infineon.com/hauptversammlung
erfolgen.
Für die Anmeldung über unseren Internet-Service unter www.infineon.com/hauptversammlung benötigen Sie Ihre Aktionärsnummer und einen individuellen Zugangscode. Ihren individuellen Zugangscode erhalten Sie mit den Hauptversammlungsunterlagen. Wenn Sie Ihren individuellen Zugangscode bereits im Internet Service geändert haben, benutzen Sie bitte Ihren selbst gewählten Zugangscode.
Kann ich mehrere Eintrittskarten bestellen?
Ja, Sie können bis zu 2 Eintrittskarten bestellen.
Kann ich mich über das Internet anmelden oder meine Stimmen per Briefwahl abgeben bzw. Vollmacht und Weisungen erteilen?
Die Anmeldung für Sie selbst oder Ihren Bevollmächtigten, die Stimmabgabe per Briefwahl sowie die Vollmachts- und Weisungserteilung über das Internet ist unter Verwendung Ihrer Aktionärsnummer und Ihres individuellen Zugangscodes möglich. Ihren individuellen Zugangscode erhalten Sie mit den Hauptversammlungsunterlagen. Wenn Sie Ihren individuellen Zugangscode bereits im Internet Service geändert haben, benutzen Sie bitte Ihren selbst gewählten Zugangscode.
Wann verschickt Infineon Technologies AG die Einladung zur Hauptversammlung?
Der Versand der Einladung hat am 24. Januar 2018 begonnen.
Kann ich an der Hauptversammlung teilnehmen, wenn ich meine Aktien verkauft habe, aber bereits eine Einladung erhalten habe?
Es sind nur diejenigen Aktionäre teilnahmeberechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind. Werden die Aktien verkauft, so wird der Verkäufer zum Zeitpunkt der Hauptversammlung voraussichtlich nicht mehr im Aktienregister eingetragen und damit auch nicht mehr teilnahmeberechtigt sein. Die bereits ausgestellte Eintrittskarte verfällt.
Wie kann ich der Infineon Technologies AG meine Adressänderung zur Aktualisierung im Aktienregister mitteilen?
Bitte nutzen Sie für Adressänderungen den Abschnitt ‚Adressänderung' auf der Rückseite des Einladungsschreibens. Zusätzlich sollten Sie sich auch an Ihre Depotbank wenden.
Hängt meine Dividendenberechtigung davon ab, ob ich an der Hauptversammlung teilnehme oder meine Stimme abgebe?
Nein. Die Dividendenberechtigung ist unabhängig von Ihrer Teilnahme an und Abstimmung in der Hauptversammlung. Bitte beachten Sie jedoch, dass überhaupt nur dann eine Dividende gezahlt werden kann, wenn eine Mehrheit der an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktionäre sich dem Vorschlag der Verwaltung anschließt.
Wie hoch ist die vorgeschlagene Dividende? Wie hoch ist die Ausschüttungssumme für das Geschäftsjahr 2017?
Die Hauptversammlung hat für das Geschäftsjahr 2017 der Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,25 je dividendenberechtigter Stückaktie zugestimmt. Die Ausschüttungssumme beträgt damit insgesamt rund EUR 283 Millionen (die genaue Ausschüttungssumme hängt von der Anzahl der eigenen – nicht dividendenberechtigten – Aktien zum Zeitpunkt der Hauptversammlung ab).
Was geschieht mit dem restlichen Bilanzgewinn?
Nach dem Vorschlag der Verwaltung wird der nach der Dividendenzahlung verbleibende Betrag in die Gewinnrücklagen eingestellt.
Unterliegt die geplante Dividendenausschüttung je Aktie der Abgeltungssteuer?
Aufgrund der früheren steuerbilanziellen Verluste von Infineon wird eine Dividendenzahlung derzeit steuerlich aus dem steuerlichen Einlagekonto entnommen. Auf Dividendenzahlungen aus dem steuerlichen Einlagekonto hat Infineon keine Kapitalertragsteuer und keinen Solidaritätszuschlag einzubehalten und abzuführen. Eine Dividende kann damit grundsätzlich brutto ohne Steuereinbehalt an die deutschen Anteilseigner ausgezahlt werden, unabhängig davon, ob es sich bei dem Anteilseigner um eine natürliche Person oder einen institutionellen Anleger handelt.
Die Dividende stellt für einen deutschen Anleger eine grundsätzlich steuerfreie Kapitalrückzahlung dar, die lediglich die Anschaffungskosten der Anteile reduziert. Sollten die Anschaffungskosten des deutschen Anlegers durch die kumulativ von Infineon ausgeschütteten Dividenden aus dem steuerlichen Einlagekonto auf null reduziert sein, gilt der übersteigende Betrag der Dividende steuerlich als Veräußerungsgewinn. Zur Ermittlung der entsprechenden steuerlichen Konsequenzen gelten die allgemeinen, in Abhängigkeit vom steuerlichen Status des Anlegers anzuwendenden steuerlichen Regelungen. Sollten die Aktien nach dem 31.12.2008 erworben worden sein, ist von der inländischen Depotbank auf den Teil der Dividende, der steuerlich als Veräußerungsgewinn qualifiziert wird, Abgeltungssteuer einzubehalten.
Auch an ausländische Aktionäre wird die Dividende grundsätzlich brutto ohne Steuereinbehalt ausgezahlt. Hinsichtlich der Besteuerung im jeweiligen Ansässigkeitsstaat kann jedoch keine allgemeingültige Aussage getroffen werden.
Bitte beachten Sie, dass wir schon wegen der Vielzahl und Verschiedenheit unserer Aktionäre keine allgemein verbindlichen steuerlichen Auskünfte geben können. Zu Einzelheiten wenden Sie sich daher bitte an Ihren Steuerberater.
Wie hoch ist die Dividendenrendite in Prozent?
Das kommt auf den Aktienkurs an. Bei einer Dividende von EUR 0,25 je Aktie beträgt die Dividendenrendite bezogen auf einen angenommenen Aktienkurs von EUR 23 also rund 1,09%.
Zu welchem Stichtag muss man Infineon-Aktien halten, damit diese dividendenberechtigt sind?
Dividendenberechtigt sind solche Infineon-Aktien, die sich am Tag der ordentlichen Hauptversammlung, in der über den Dividendenvorschlag beschlossen wird (22. Februar 2018), in Ihrem Aktiendepot befinden.
Was ist entscheidend für die Dividende – das Ergebnis in der Infineon Technologies AG oder im Infineon-Konzern?
Entscheidend ist der nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellte Jahresabschluss der Infineon Technologies AG. Der dort ausgewiesene Bilanzgewinn ist Gegenstand des Gewinnverwendungsbeschlusses der Hauptversammlung.
Wann erfolgt die Auszahlung der Dividende und ab wann wird die Aktie ex Dividende gehandelt?
Sofern die ordentliche Hauptversammlung am 22. Februar 2018 eine Dividende beschließt, erfolgt die Auszahlung am 27. Februar 2018. Ab dem 23. Februar 2018 notiert die Infineon-Aktie ex Dividende.
Wie erhalte ich die Dividendenzahlung?
Ihre Bank schreibt Ihnen die Dividende am Auszahlungstag auf Ihrem Konto gut. Sie selbst müssen hierzu nichts veranlassen.
Wen kontaktiere ich bei Fragen zur Dividendenzahlung?
Bitte wenden Sie sich an die Bank, bei der Ihr Aktiendepot geführt wird.
Werde ich über Dividendenzahlungen benachrichtigt?
Normalerweise erstellt die depotführende Bank eine Abrechnung über die Dividendenzahlung und informiert die Aktionäre hierüber. Von Infineon selbst bekommen Sie keine Nachricht.